结果:找到"国产晶振 晶振 晶体谐振器 无源晶体",相关内容1000条
- 怎么区分有源晶振和无源晶振
- 石英晶振按属性可划分为石英晶体振荡器也可称为有源晶振和石英晶体谐振器既无源晶振。那这两者有和区别呢,小扬带大家简单了解一下。一、无源产品结构简单,有源产品相对复杂无源晶振结构相对简单,主要由按照一定形状切割后的石英晶片和两个电极板组成,其自身无法振荡,需要电容电阻等元器件起振。无源晶振通常只有两个脚是功能脚,其余引脚并无功能性。有源晶振通常是由一个石英晶体谐振器+震荡电路+放大电路+门电路的合集体。有源晶振自身是一个完整的振荡器,有4只引脚分别为VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(悬空脚)。有源晶振:YSO110TR系列二、无源晶振具备成本和功耗优势,有源晶振具备稳定...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-21 17:24:00
- 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
- 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
- YXC晶振100MHz石英有源晶振,1612超小体积封装,常温频差±50ppm应用于笔记本电脑
- 笔记本电脑(Laptop),简称笔记本,又称“便携式电脑,手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”,特点是机身小巧。比台式机携带方便,是一种小型、便于携带的个人电脑。通常重1-3千克。笔记本电脑和台式机的区别在于便携性,它对主板、中央处理器、内存、显卡、电脑硬盘的容量等有不同要求。而晶振在笔记本中就起到了关键作用,它是一种电子元件,用于产生精确的时钟信号,以便同步和调节电子设备的各个部分的操作。在笔记本电脑中,晶振通常用于控制中央处理器(CPU)和其他重要组件的时钟频率。时钟频率决定了计算机内部各个部件的操作速度和协调。晶振产生的稳定时钟信号用于同步CPU和其他设备的操作,以确保它们以正确的速度和顺...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-20 16:27:00
- 选择晶体谐振器需要清楚哪些细节
- 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在选择晶振时更加青睐于线上咨询与采购,这样不仅选择多,效率也会提高,那么在线上选择晶振产品要注意哪些细节呢?一、确定晶振类型和具体参数在选择晶振时要多方面了解,先要确定我们要的晶振参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单,主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确定晶振的参数类型后再...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-19 11:56:00
- 浅析贴片晶振和直插晶振区别以及如何选择?
- 现在很多电子产品的时钟模块都是使用的贴片晶振,而贴片晶振也是众多种类晶振的一种。因为大多数电子产品的封装都是分为贴片和直插两类,这就让很多客户都在关注直插晶振和贴片晶振的区别。那么采购晶振时,该如何选择?扬兴给大家浅谈这个话题。不同类型晶振精度温度不同对于晶振而言尺寸和体积往往会因为类型不同而存在差异,贴片晶振和直插晶振也是如此。贴片晶振在自动化焊接操作中比较常见,这是因为贴片晶振的温度更为广泛,而且较之直插晶振而言精度更高,同时在尺寸和体积上不同类型的晶振也会有区别,所以在购买晶振时可以先从晶振的精度温度方面的要求进行筛选,像全自动焊接操作对精度和温度要求更高,自然是选择贴片晶振。根据采购...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-11 18:19:00
- 晶振在SSD中的重要性,一篇文章让你秒懂!
- 固态硬盘(SSD)已经成为现代计算机存储的主流设备。相比于传统的机械硬盘,SSD具有更高的读写速度、更低的功耗以及更高的耐用性,当然封装尺寸也在往小型化的发展。随着SSD容量的不断增长和应用场景的性能要求不断提升,其晶振需求也变得越来越复杂。晶振在SSD中的作用主控芯片,作为SSD的“大脑”,负责主机交互、协议解析与执行、数据读写、数据纠错、数据管理等核心任务,不仅直接影响整个系统的性能,还保障了业务的安全与稳定。此外,若是选用FPGA的芯片方案时,则会搭配差分晶振,它对晶振要求具备更稳定的性能,适用于高速数据传输和低功耗应用。SSD的晶振需求选型要求:稳定性好,抗震防摔性好,耐高温,小尺寸...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-07 15:52:00
- 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
- 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振,晶体谐振器,石英晶体谐振器,3225无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
- 晶振国产替代5个必备条件
- 从中美贸易制裁,国产替代的苗头悄然显露,再到全球疫情爆发,半导体及芯片厂商接二连三停工停产,爆发了全球性芯片短缺的局面,国内厂商也迎来发展良机。在大环境趋势下,国内一些知名企业纷纷转向使用国产替代产品,在电子元器件细分领域中,晶振行业同样如此,那么选择国产替代的晶振企业需要具备什么条件呢?01品牌的自主性为什么要强调品牌的自主性?一个好品牌离不开自主研发。在晶振研发技术上,早期国内一直处于落后的状态,主要核心技术被国外垄断,很难在市场上占领一席之地。但随着国内晶振厂商不断加大研发力度,以及凭借优异的成本资源及质量,与国外逐渐缩小差距,并在市场上获得大众认可。自1986年起,扬兴科技一直活跃在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产晶振 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-16 17:31:00
- 智能手环与32.768Khz晶振
- 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
- 泛音石英晶体,它是如何工作?
- 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。 用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频? 每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。 通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体谐振器 无源晶振 泛音晶体 晶振 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
返回